This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:低 Ichg 时的终端电流精度

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959557/bq25606-termination-current-accuracy-at-low-ichg

器件型号:BQ25606

大家好、团队、  

客户正在设计具有300mA 充电电流的 BQ25606。 根据数据表和应用手册 SLVA924、我了解端接电流应该是 Ichg 的5%、因此在本例中通常为15mA。 但是、在数据表中、我看到随着 Ichg 的降低、终止电流的精度(从3-7%变为2-8%)更低。 我们是否应该关注300mA 充电时的终止电流精度? 我们是否有任何数据可以描述这种情况、以便我们了解客户案例中的预期结果?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通常、电流越低、精度越差。   客户案例没有可用数据。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning。 是否有特定的测试程序来测试它? 没有数据对客户来说并不是很有帮助、因此、如果我们有任何 EVM 测试建议并加以确定、那就很好理解了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在工作台上测量 Iterm 的最简单且最准确的方法 是使用 Keithley 24XX 等源表作为电池仿真器来提供电池电压并增加<=0.1mV 的阶跃、然后读取充电电流直到终止。

    您还提到了 EMI。 有关 一些提示、请参阅 e2e.ti.com/.../918939。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning! 我们将尝试查看我们是否可以获得测试结果、并在需要时与您进行离线返回。