This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220A:适用于分立式 GaN 器件的隔离式 H 桥驱动器(EPC2022)

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21220A, LMG1205, LMG1020, LMG1210, ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961273/ucc21220a-isolated-h-bridge-driver-for-a-discrete-gan-device-epc2022

器件型号:UCC21220A
主题中讨论的其他器件: LMG1205LMG1020LMG1210ISO6721

您好!

我将查看三相48V、22A 峰值 H 桥、并希望使用 EPC2022作为晶体管。 我知道我可以使用 LMG1205等作为非隔离式设计的驱动器、但我需要将功率晶体管与控制信号隔离。 我曾考虑将 UCC21220A 用作隔离式驱动器、但不确定 EPC 器件的钳位电压是否过高。

您能否建议使用仅6V 的低 VG 击穿电压来驱动隔离式精密 GaN FET 的最佳方法?

谢谢

加斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garth、

    我们的 UCC21220A 专家目前不在办公室。 他将很快回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garth、

    我们没有任何 UVLO 低于5V 的隔离式驱动器。  UCC21220A 建议的最小工作电压为6V、这种电压过高、但如果您实现了一些负关断、您可能会放弃使用此器件。  

    另一种替代方案是使用 LMG1020等专用 GaN 驱动器缓冲 UCC21220A 输出。 设置两个电源、一个 UCC21220A 大于6V、另一个 LMG1210小于5V。

    否则、如果您需要+5V/0V 驱动电压、最佳选择是将 LMG1205或 LMG1210与 ISO6721等外部隔离器配合使用。

    您需要哪种级别的隔离? 基本还是正常工作? 功能是保持电路正常工作所必需的隔离、Basic 增加了电击保护。

    谢谢、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认我已经怀疑了什么。 我现在将了解如何将外部隔离器与 LMG1210结合使用。 我正在努力实现3kV 的隔离。