This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:有关 LM73606-Q1和 VIN 引脚大容量电容的电感器值的查询

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961086/lm73606-q1-inquiry-about-the-inductor-value-of-lm73606-q1-and-vin-pin-bulk-cap

器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件: LM73606

一家客户公司使用 LM73606-Q1构建了一个电路、我对此有一些问题。

输入:5V、输出4V、6A

在所附的电路图中、我使用了4.7uH 的电感器、当我联系 E2E 时、我收到一条回复、说没有问题。

我已经在 E2E 问题上按"已解决"、因此我认为不会有回复、所以我会再次询问。

如果您使用数据表中的电感器计算公式进行计算、

它大约为0.9uH~2.7uH。

(问题)

如上所述、即使您应用4.7uH、也请仔细检查并确认没有问题。

2.如果您看一下数据表、就会发现有一个内容与在 VIN 引脚上添加大容量电容器相关。 有必要吗?

如果应用、是否有适当的容量值?   可能达到100uF 或更低的容量?

e2e.ti.com/.../6663.LM73606_2D00_Q1-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gr可悲 的是、您好!

    这似乎是 Arief 最近在今天的 E2E 回复中回答的重复帖子。

    因此、我将关闭该线程。

    如果您在本主题上还有其他问题、请继续回复以下主题

    链接:  

    此致、

    Jimmy