请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73606-Q1 主题中讨论的其他器件: LM73606
一家客户公司使用 LM73606-Q1构建了一个电路、我对此有一些问题。
输入:5V、输出4V、6A
在所附的电路图中、我使用了4.7uH 的电感器、当我联系 E2E 时、我收到一条回复、说没有问题。
我已经在 E2E 问题上按"已解决"、因此我认为不会有回复、所以我会再次询问。
如果您使用数据表中的电感器计算公式进行计算、
它大约为0.9uH~2.7uH。
(问题)
如上所述、即使您应用4.7uH、也请仔细检查并确认没有问题。
2.如果您看一下数据表、就会发现有一个内容与在 VIN 引脚上添加大容量电容器相关。 有必要吗?
如果应用、是否有适当的容量值? 可能达到100uF 或更低的容量?