This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:启动时间太慢。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958477/tps56121-startup-time-is-too-slow

器件型号:TPS56121
主题中讨论的其他器件:TPS56221

大家好、

启动时间太慢。 客户使用的 TPS56221具有12至5.5V、7.4Anom、Cout = 47uF*5+10uF*1+100nF=1和 Css = 33nF。 在33nF 下、软启动时间预计为2ms、但它们观察到 Vout 中~1.2秒的缓慢上升。  

我怀疑负载中的某个位置会有过多的电容。 但是、我没有详细了解输出负载中可接受的电容大小、以防止这种缓慢上升问题。 您是否会给我提供任何材料来描述这一点?

此外、您能不能就客户设计的这种症状向我提出任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我有几个问题可以帮助我们在这里开始。 您能否提供原理图? 是否正在使用使能功能? 转换器的输入电压在启用器件之前是否稳定? 您能否提供转换器和开关节点输入电压的示波器捕捉?

    输出电容不应成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已离线解决。 在这种情况下、补偿网络的设计采用了数据表图20中的 C16、即100uF 而非100pF、从而显著降低了误差放大器的增益