This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS563219A:webench 设计

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961240/webench-tools-tps563219a-webench-design

器件型号:TPS563219A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在以下条件下

VIN=6.2V、Vo=5.0V、IO=1.5A

无法通过 webench 创建设计。\n 请告知 我们原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我不确定 WEBENCH 代码在引擎盖下方看起来是什么样子、但它看起来像是超出了最大占空比。 从数据表中可以看出、TPS563219A 的最大建议占空比为65%

    您认为此转换器适合您的应用有什么特殊原因吗? 如果您让我们更详细地了解您的系统要求、我们可以向您推荐更合适的转换器。 谢谢!