This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:有时不在加电时启动

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958996/tps65217-sometimes-not-starting-at-power-up

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3354

您好!

我们有 TPS65217B 和 AM3354。

有时、系统不启动、我不知道原因。 发生这种情况时、LD2导通时间非常短、然后关断。

有什么想法我可以做什么?

我应该在哪里测量什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您是否有显示问题发生的示波器截图?

    您能否测量交流(VCC)、BAT、LDO1和 LDO2?

    是否有任何设备连接到 USB_DC?

    出现问题时、是否已卸下交流电源、然后重新应用? 换句话说、主电源(+24V)上是否存在欠压情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    未连接任何 USB_DC、我移除了 C3并将其接地。

    我还删除了 C5并将 BAT_SENSE 连接到 BAT1和 BAT2

    我将使用标准电源进行开发0...32V 0...3A。

    我有一个冷凝器块、并将其放置在电源和电路板之间、

    但也会发生这种情况、因此不应出现掉电情况。

    在问题发生时重新应用主电源后,它在大多数情况下都可以工作,但客户

    对我说过"他有时需要10次尝试。"

    出现此问题时、按下 SW1 All is Good (全部 SW1正常)。

    我还认为、当电路板长时间不加电时、会发生这种问题。

    我尝试测量信号、只需等待同事的示波器、

    BAT 是什么意思(引脚4、5和6)?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    此处是 oscillocope 屏幕截图

    CH1:24V 主电源

    通道2:5V VCC

    通道3:VLDO1

    Ch4_ VLDO2

    1良好状态

    2故障状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    更多信息

    我对 R9 (唤醒至 VDD3V3b)不知道为什么这么做。

    这里是处理器上的 EXT_WAKEUP

    Stille the same issu;-(

    这是处理器 PGOOD、SYS_NRST 和 RTC_PORZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R12 0欧姆

    未组装 R13

    C14未组装

    一些新的测量

    CH1:VCC =交流

    CH2:系统

    CH3:VLDO1 = VRTC

    CH4:VLDO2

    第一个良好状态

    2号故障状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们的连接 VIO --> LDO3可能是导致这种行为的主要原因吗?

    这应该连接到 VLDO1或?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    再次进行2次测量

    CH1:VLDO1 = VRTC

    CH2:VLDO2 = LD2的电源

    通道3:VLDO3 = VDD_3V3A

    CH4:PGOOD

    第一个良好状态

    2号故障状态

    如您所见、在故障状态下、PGOOD 未达到高电平。

    Brian 您怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    这是很好的信息。 我认为我有足够的时间来审查和提出建议、但需要一些时间来进行审查。

    明天是美国的国庆节、我将于11月30日(星期一)回到办公室继续进行调试工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您提供信息。

    我只想通知您、我将 VIO 引脚18连接到 VLDO1并进行了一些测量

    ->仍然是同一个问题

    通道1:VLDO1

    通道2:VLDO2

    通道3:VLDO3

    CH4:PGOOD

    第一个良好状态

    2号故障状态

    周末快乐、下周我将等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    正如 Brian 提到的、他因公休而外出、他将在周一回来后向您提供反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    请参阅使用  TPS65217x 为 AM335x 供电时所示的 TPS65217B 加电序列、您将查找哪个电源轨无法导通并达到所需电压。  

    我们知道 LDO2 = 3.3V 是很好的、因此我们在此之后查看电源轨:

    • LDO3 = 3.3V、在示波器截图中、您提供的值看起来 LDO3正确达到3.3V
    • LDO4 = 3.3V ->该稳压器是否按预期达到3.3V?
    • DCDC2 = 1.1V -> 该稳压器是否按预期达到1.1V?
    • DCDC3 = 1.1V -> 该稳压器是否按预期达到1.1V?

    我的预期是其中一个电源轨:LDO4、DCDC2或 DCDC3未正确导通。

    请注意、您的设计中使用的电感和输出电容 L3/L5 = 2.5uH 和 C21/C24 = 22uF、但建议使用 Lx=2.2uH 和 Cout=10uF。 如果任一 DCDC2/3未能导通、此不匹配可能是导致问题的原因之一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这很有趣、因此我是一名软件开发人员、我问同事为什么会填充不同的值。

    在下一个测量中,这是否证明了您的期望?

    通道1:LDO3

    通道2:LDO4

    通道3:DCDC2

    CH4:DCDC3

    一流的酒店

    2号故障状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它表明 LDO4永远不会达到3.3V、并在故障情况下保持不变。 由于 LDO4!= 5ms 后为3.3V、因此禁用了所有电源轨。

    此外、在这两种情况下、LDO4在正常情况和故障情况下的斜升期间都有奇怪的毛刺脉冲、这对于 LDO 来说是不常见的。

    是否可以断开 LDO4与所有负载的连接并再次尝试测试? LDO4的输出电容器仍然需要存在、但下游没有其他电容器。 然后、您可以逐个分析 LDO4上的负载、以确定哪个负载可能导致该问题、以及为什么偶尔发生。