主题中讨论的其他器件: TPS51200
您好的支持团队!
我在下面有客户的一些问题。
是否可以使 S3/S5悬空?
2.我想在后续操作中使用、但有问题吗?
VDDQSNS=0.8Vto2.6V (可变)、VLDOIN=1.5V (固定)、VTT=0.4V 至1.3V
请给我建议吗?
此致。
千兆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hellow Qi-San
感谢您的快速回复。
我在下面还有一个关于您建议的问题。
请您再提供一些建议吗?
>2. 当 VDDQSNS 低于1.5V 时、VTTREF 和 VTT 可能无法很好地跟踪 VDDQSNS/2。
-> 当 VDDQSNS 为1.5V 或更低时、是否可以更改 VLDOIN 以获得1.5V 或更低的 VTT?
我们需要使 VTTout=0.4V 至1.3V 跟踪到 VDDQSNS。
我们将 VLDOIN 设置为1.5V 的原因是为了减少(VLDOIN-VTTout) x Ivtt 的损耗。
我们将考虑以下原理图。
此致。
千兆
您好、Higa、
我找到了一个 EVM 并对 EVM 进行了一些测试。
VLDOIN 固定为1.5V。 VTT 电流为1.5A。
当 VDDQ=0.8V 时、VTT 为0.4V。 当 VTT 电流从0A 变为2A 时、该器件工作正常。
当 VDDQ=2.6V 时、轻负载条件下的 VTT 为1.3V。 当 VTT 电流为1.5A 时、VTT 为1.28V。 当 VTT 电流为2A 时、VTT 约为1.12V。
总之、电路应在轻负载条件下工作、但当 VDDQ 为2.6V 时、VTT 电压将随负载电流而下降。
谢谢
钱
Higa-San、
当 VDDQSNS 为0.8V 且 VTT 为0.4V 时、该器件工作正常。
当 VDDQSNS 为2.6V 时、由于 VDLO 和 VTT 之间的压降较小、当负载电流增大时、VTT 会减小。
我不知道 VDLO 和 VTT 之间的最小压降电压。
如果您可以让我知道客户应用中的负载电流、我可以在 EVM 上进行一些测试、以检查所需的最小压降。
谢谢
钱
您好、钱- San
我与客户确认了负载电流情况。
此外、一些 VLDOIN 条件也发生了变化。
最初、我的客户考虑 VLDOIN = VDDQSNS、但 VLDOIN 已更改为固定为1.9V 或2.6V。
我听说条件发生变化的原因是连接到 VLDOIN 的电源的规格发生了变化。
VDDQSNS 的情况保持不变、0.8V 至2.6V (可变)。
负载电流为0A 至2A。
测量条件汇总如下。
VLDOIN 固定为1.9V。 VDDQSNS 为0.8V 至2.6V。 Ivtt 为0A 至2A。
VLDOIN 固定为2.6V。 VDDQSNS 为0.8V 至2.6V。 Ivtt 为0A 至2A。
如果您能 进行测量、我将不胜感激。
此致。
千兆。
您好、Higa、
很抱歉、我今天收到了该部件。
随附的是测试数据。
e2e.ti.com/.../TPS51100-bench-data.xlsx
谢谢
钱
您好、钱圣
感谢您的支持。
总结的数据如下所示、
| VLDOIN (V) | VDDQSNS (V) | 伊夫特(A) | VTT (V) | ⊿μ A |
| 1.9. | 0.8. | 0 | 0.4. | - |
| 1 | 0.388 | 3.0% | ||
| 2. | 0.383 | 4.3% | ||
| 2.6. | 0 | 1.3. | - | |
| 1 | 1.289 | 0.8% | ||
| 2. | 1.279. | 1.6% | ||
| 2.6. | 0.8. | 0 | 0.4. | - |
| 1 | 0.389 | 2.8% | ||
| 2. | 0.383 | 4.3% | ||
| 2.6. | 0 | 1.3. | - | |
| 1 | 1.29. | 0.8% | ||
| 2. | 1.285. | 1.2% | ||
| 1.5 (2020/5/26) |
0.8. | 0 | 0.4. | - |
| 2. | 未知 | 好的 | ||
| 2.6. | 0 | 1.3. | - | |
| 1.5 | 1.28. | 1.5% | ||
| 2. | 1.12 | 13.8% |
如果 VLDOIN 小于1.9V 且 VDDQSNS 高于 VLDOIN、则较高的负载电流往往会导致 VTT 调节不良。
如果您知道原因、请告诉我吗?
是因为驱动源极侧 FET 的影响随 VLDOIN 减小而增大吗?
我很抱歉多次问您。
此致。
千兆
| VLDOIN (V) | VDDSNS (V) | 伊夫特(A) | VTT (V) | ⊿μ A |
| 1.9. | 0.8. | 0 | 0.4. | - |
| 1 | 0.388 | 3.0% | ||
| 2. | 0.383 | 4.3% | ||
| 2.6. | 0 | 1.3. | - | |
| 1 | 1.289 | 0.8% | ||
| 2. | 1.279. | 1.6% | ||
| 2.6. | 0.8. | 0 | 0.4. | - |
| 1 | 0.389 | 2.8% | ||
| 2. | 0.383 | 4.3% | ||
| 2.6. | 0 | 1.3. | - | |
| 1 | 1.29. | 0.8% | ||
| 2. | 1.285. | 1.2% | ||
| 1.5 (2020/5/26) |
0.8. | 0 | 0.4. | - |
| 2. | 未知 | 好的 | ||
| 2.6. | 0 | 1.3. | - | |
| 1.5 | 1.28. | 1.5% | ||
| 2. | 1.12 | 13.8% |