This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51100:使用方法

Guru**** 2559480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51100, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908184/tps51100-how-to-use

器件型号:TPS51100
主题中讨论的其他器件: TPS51200

您好的支持团队!

我在下面有客户的一些问题。

是否可以使 S3/S5悬空?

2.我想在后续操作中使用、但有问题吗?

VDDQSNS=0.8Vto2.6V (可变)、VLDOIN=1.5V (固定)、VTT=0.4V 至1.3V

请给我建议吗?

此致。

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    1. S3和 S5应从外部上拉为高电平以打开 VTTREF 和 VTT 输出。  

    2.当 VDDQSNS 低于1.5V 时,VTTREF 和 VTT 可能无法很好地跟踪 VDDQSNS/2。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Qi-San

    感谢您的快速回复。

    我在下面还有一个关于您建议的问题。

    请您再提供一些建议吗?

    >2. 当 VDDQSNS 低于1.5V 时、VTTREF 和 VTT 可能无法很好地跟踪 VDDQSNS/2。  

    -> 当 VDDQSNS 为1.5V 或更低时、是否可以更改 VLDOIN 以获得1.5V 或更低的 VTT?

      我们需要使 VTTout=0.4V 至1.3V 跟踪到 VDDQSNS。

      我们将 VLDOIN 设置为1.5V 的原因是为了减少(VLDOIN-VTTout) x Ivtt 的损耗。

      我们将考虑以下原理图。

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、  

    我找到了一个 EVM 并对 EVM 进行了一些测试。  

    VLDOIN 固定为1.5V。 VTT 电流为1.5A。  

    当 VDDQ=0.8V 时、VTT 为0.4V。 当 VTT 电流从0A 变为2A 时、该器件工作正常。  

    当 VDDQ=2.6V 时、轻负载条件下的 VTT 为1.3V。 当 VTT 电流为1.5A 时、VTT 为1.28V。 当 VTT 电流为2A 时、VTT 约为1.12V。  

    总之、电路应在轻负载条件下工作、但当 VDDQ 为2.6V 时、VTT 电压将随负载电流而下降。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钱圣

    感谢您的热情支持。

    我有疑问。

    当 VDDQSNS 电压变得更高时、VTT 电压相对于 Ivtt 电流的特性为何会变得更差?

    我知道、当 VLDO 固定为1.5V 时、VTT 的调节效果更好。

    是这样吗?

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣

    我对我的误解感到抱歉。

    我知道、当 VLDO 固定为1.5V 时、VTT 的调节性能会更差。

    最后、让我添加另一个问题。

    VLDO 和 VTT 之间的最小压降是多少?

    我的客户担心、当 VDDQSNS 为0.8V 时、VTT 可能会得到0.4V。

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San、

    当 VDDQSNS 为0.8V 且 VTT 为0.4V 时、该器件工作正常。  

    当 VDDQSNS 为2.6V 时、由于 VDLO 和 VTT 之间的压降较小、当负载电流增大时、VTT 会减小。  

    我不知道 VDLO 和 VTT 之间的最小压降电压。  

    如果您可以让我知道客户应用中的负载电流、我可以在 EVM 上进行一些测试、以检查所需的最小压降。  

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣

    感谢您的及时答复和合作。

    是。我将很快与客户确认最大负载电流。  

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱- San

    我与客户确认了负载电流情况。

    此外、一些 VLDOIN 条件也发生了变化。

    最初、我的客户考虑 VLDOIN = VDDQSNS、但 VLDOIN 已更改为固定为1.9V 或2.6V。

    我听说条件发生变化的原因是连接到 VLDOIN 的电源的规格发生了变化。

    VDDQSNS 的情况保持不变、0.8V 至2.6V (可变)。

    负载电流为0A 至2A。

    测量条件汇总如下。

    VLDOIN 固定为1.9V。 VDDQSNS 为0.8V 至2.6V。 Ivtt 为0A 至2A。

    VLDOIN 固定为2.6V。 VDDQSNS 为0.8V 至2.6V。 Ivtt 为0A 至2A。

    如果您能 进行测量、我将不胜感激。

    此致。

    千兆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、  

    EVM 上的器件错误损坏。  

    我需要先订购一些新器件来修复电路板。  

    这将需要一些时间、但我会不断向您提供最新信息。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    没有任何帮助。

    我将等待您的联系。

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣

    您对 TPS51100有任何更新吗?

    您能告诉我当前状态吗?

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、  

    很抱歉、我今天收到了该部件。  

    随附的是测试数据。  

    e2e.ti.com/.../TPS51100-bench-data.xlsx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣

    感谢您的支持。

    总结的数据如下所示、

    VLDOIN (V) VDDQSNS (V) 伊夫特(A) VTT (V) ⊿μ A
    1.9. 0.8. 0 0.4. -
    1 0.388 3.0%
    2. 0.383 4.3%
    2.6. 0 1.3. -
    1 1.289 0.8%
    2. 1.279. 1.6%
    2.6. 0.8. 0 0.4. -
    1 0.389 2.8%
    2. 0.383 4.3%
    2.6. 0 1.3. -
    1 1.29. 0.8%
    2. 1.285. 1.2%
    1.5
    (2020/5/26)
    0.8. 0 0.4. -
    2. 未知 好的
    2.6. 0 1.3. -
    1.5 1.28. 1.5%
    2. 1.12 13.8%

    如果 VLDOIN 小于1.9V 且 VDDQSNS 高于 VLDOIN、则较高的负载电流往往会导致 VTT 调节不良。

    如果您知道原因、请告诉我吗?

    是因为驱动源极侧 FET 的影响随 VLDOIN 减小而增大吗?

    我很抱歉多次问您。

    此致。

    千兆

    VLDOIN (V) VDDSNS (V) 伊夫特(A) VTT (V) ⊿μ A
    1.9. 0.8. 0 0.4. -
    1 0.388 3.0%
    2. 0.383 4.3%
    2.6. 0 1.3. -
    1 1.289 0.8%
    2. 1.279. 1.6%
    2.6. 0.8. 0 0.4. -
    1 0.389 2.8%
    2. 0.383 4.3%
    2.6. 0 1.3. -
    1 1.29. 0.8%
    2. 1.285. 1.2%
    1.5
    (2020/5/26)
    0.8. 0 0.4. -
    2. 未知 好的
    2.6. 0 1.3. -
    1.5 1.28. 1.5%
    2. 1.12 13.8%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa-San、  

    TPS51100是一款线性稳压器、而不是开关稳压器。  

    由于输出阻抗、当电流增加时、Vout 会下降。 我们在 TPS51200等其他线性稳压器上看到类似的行为。  

    如果客户希望严格调节、可能他们应该考虑开关稳压器。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣

    感谢你的答复。

    我知道 TPS51100是线性稳压器之一。

    我想知道的是、当 VLDOIN 为1.5V 时、VTT 调节比当 VLODIN 为2.6V 时更差的原因。

    如果您知道这一原因、请告诉我吗?

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣

    你有更新吗?

    已向我的客户请求您的回答。

    我的客户想知道 VLDOIN 为1.5V 时 VTT 调节为何比 VLODIN 为2.6V 时更差。

    请告诉我这一点吗?

    此致。

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、  

    当 VLDOIN 为1.5V 时、输出阻抗大于 VLODIN=2.6V、因此在负载条件下 VTT 调节更差。  

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣

    感谢您的更新。

    我知道。

    此致。

    千兆