This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:如何检测是否存在无线发送器

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, BQ51050B, SN74LVC1G86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902971/bq51050b-how-to-detect-the-absence-of-wireless-transmitter

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:TPS62740SN74LVC1G86

大家好、

我会将 BQ51050B 无线接收器集成到我的电路中。 我要实现的是、在无线充电期间、只要接收器位于发送器上方、就会使电路的其余部分(MCU 和外设)处于停用状态。 因此、我将使用集成 EN 引脚的 tps62740降压转换器。 我考虑  使用上拉电阻器将 BQ51050B 的开漏 CHG 引脚连接到 tps62740的 EN 引脚(如下图所示)。 我认为在无线 充电过程中这将非常有效,但一旦电池充满并且 BAT 引脚(BQ51050B )变为低电平,MOSFET (CHG 引脚)将打开,电路的其余部分将被激活。

我希望电路在无线发送器上保持关断模式。 这将是一个智能底座、因此所有电子器件都将封装在底座内、不会是任何开/关按钮、我正在寻找一种解决方案、以便在客户从充电器中移除底座后立即唤醒电路。

专家们有什么建议吗?

提前感谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick

    需要注意的另一点是 RECT 电压引脚。  充电完成后、TX 将对 RX 执行 ping 操作、以检查它是否需要更多的功率、电压将会升高。  此电压可由电路检测、以指示 RX 在充电器上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迅速响应 Bill、

    [引用用户="Bill Johes"]

    充电完成后、TX 将对 RX 执行 ping 操作、以检查它是否需要更多的功率、电压将会升高。  此电压可由电路检测、以指示 RX 在充电器上。

    [/报价]
    您在哪里找到了这些信息? 数据表中是否提到过它?
     §8.3.1 pg 14 sais 上还显示:
    '当功能方框图中显示的系统被放置在充电板(发送器)上时、接收器线圈耦合到充电板中线圈产生的磁通量、从而在接收器线圈中感应电压。 内部同步整流器将此电压馈送到具有滤波电容器 C3的 RECT 引脚。'
    这是否意味着当系统放置在充电垫上时、RECT 引脚将始终为高电平?
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    TX ping 是 WPC 标准的一部分。  数字 Ping 的时间更长、约80mS、可产生足够的功率来将 RX 上的电压提高到 UVLO 2.7V 以上。 许多 TX 还使用可用于检测的较短模拟 Ping。  TX 要求在放置在充电垫上和移除 RX 时快速检测 RX。  ping 用于此目的。

    如果 RX 处于充电完成状态、它将发送 EPT01作为第一个数据包、TX 将不会启动电源传输、RECT 处的电压仅会上升、RECT 处的直流电平将不会上升。

    如果 RX 未发送端电源传输、RECT 将保持在直流电平、并可用于指示单元位于充电板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    [引用用户="Bill Johes"]

    如果 RX 处于充电完成状态、它将发送 EPT01作为第一个数据包、TX 将不会启动电源传输、RECT 处的电压仅会上升、RECT 处的直流电平将不会上升。

    如果 RX 未发送端电源传输、RECT 将保持在直流电平、并可用于指示单元位于充电板上

    [/报价]

    因此、当系统处于充电完成状态时、我必须检测尖峰、而当系统处于充电状态时、我必须检测直流电平吗?

    但是、如何通过检测尖峰来使 TPS62740保持关断模式? 我是说、正如您说过的、数字 Ping 持续大约80ms、在这个 TPS62740将被唤醒后、不是这样?

    感谢你的帮助

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    电池充满电时、我探测了 RECT 引脚、实际上我收到了一些尖峰。 我收到了两种具有不同振幅和周期的尖峰。 我假设低振幅信号是数字 Ping。 您知道这些高振幅信号是什么吗?

    基于这一点、我考虑这种配置、我想得到您的建议

    您是否认为这种方法将起作用? 你有什么建议吗?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    "我收到了两种具有不同振幅和周期的尖峰。 我假设低振幅信号是数字 Ping。 您知道这些高振幅信号是什么吗?" -- Bill J -振幅较高的信号将是产生足够能量为 RX 供电的数字 ping,将 V-rect 增加到高于 UVLO。  更低的振幅尖峰是模拟 ping、低功耗、以查看 RX 是否已被移除。  

    电路看起来不错、但需要在您的系统中进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的支持、我测试了电路、它工作正常!! 我必须优化 RC 延迟、但总的来说、它按预期工作。  

    在结束本主题之前、我有最后一个问题、我是否需要添加一个与齐纳二极管串联的电阻器? 我已经了解到、需要将限流电阻器与二极管串联以降低齐纳二极管上的功率耗散、但我不确定这是否适用于我的情况。

    如果需要、您是否对其价值有任何建议?

    谢谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    "我是否需要添加一个与齐纳二极管串联的电阻器?" - Bill J -是需要电流限制电阻器、RECT 引脚不是限流电源。  它也处于非稳压状态、电压范围为7V 至5V。  

    "如果需要、您对其价值有什么建议?" -- Bill J ----这将取决于齐纳二极管的功率耗散。  您需要使电阻器的大小足够大、以便在正常运行期间保持低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我将使用 SN74LVC1G86 XOR 门、根据数据表、A 或 B 输入端的最大输入电流为5uA、可忽略不计(高阻抗输入)

    此外、齐纳二极管的功耗也能够达到800mW。

    进行一些计算后、我发现130Ohm 可以、17V 直流尖峰时的功耗为430mW。

    我认为我的方法是可以的、但我希望得到您的确认。

    谢谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    这看起来很好。

    RECT 电压最坏情况为15V、则 OVP 将跳闸并关断 TX。 在5V 至7V 的典型电压下、上述配置应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持 Bill!!