This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:热性能

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961125/tps62827-thermal

器件型号:TPS62827

大家好、

有一个问题需要您的帮助、目前我们正在使用 TPS62827 (4A)。


电感。 我们的条件为3.3V 至0.8V、峰值电流为4A、AVG 为3.2A 左右。
但我们发现、当前的直流/直流温度最高可达到139度(红色电路)。

如果我们想提高温度、您有什么建议?

e2e.ti.com/.../MEKK2016TR47M_5F00_SS.pdf

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、


    您使用什么进行直流/直流温度计算? 涉及哪些参数?

    您能更具体吗?

    谢谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    EE 是 SSD。 请参阅以下内容:

     

    请就这一紧急情况提供帮助。

    如果您需要原理图或布局、请提供您的电子邮件。 我将发送给您。

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    当我们通过电子邮件进行讨论时、我将关闭此 E2E 帖子。

    如果您想重新打开、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian