请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62827 大家好、
有一个问题需要您的帮助、目前我们正在使用 TPS62827 (4A)。
电感。 我们的条件为3.3V 至0.8V、峰值电流为4A、AVG 为3.2A 左右。
但我们发现、当前的直流/直流温度最高可达到139度(红色电路)。
如果我们想提高温度、您有什么建议?
e2e.ti.com/.../MEKK2016TR47M_5F00_SS.pdf
谢谢、此致、
Jamie