请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 主题中讨论的其他器件:LM7480-Q1
您好!
TI 是否有具有电流共享的冗余参考设计?
我在 TI 网站上找不到该参考设计、 如果有任何参考设计、请帮助提供、谢谢。
此致
摇滚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rock:
现在、我们没有理想的二极管控制器、它们可以通过2个电源支持相等的负载共享。
我们可以使用 LM7480-Q1的理想二极管控制器支持优先级电源多路复用。
我建议您查看 "使用理想二极管控制 器实现强大的反向电池保护且具有优先级电源多路复用功能的6种系统架构"应用手册中的"设计编号6:反向电池保护"部分、以了解如何实现优先级电源多路复用。