This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:冗余电源的电流共享参考设计

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961112/lm5050-1-the-current-share-for-redundant-power-reference-design

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:LM7480-Q1

您好!

TI 是否有具有电流共享的冗余参考设计?

我在 TI 网站上找不到该参考设计、 如果有任何参考设计、请帮助提供、谢谢。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    是否要实现2个并联 LM5050的相同负载共享或主电源和辅助电源的优先电源多路复用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的快速回复、

    对于 冗余电源、我认为客户需要 两个并联 LM5050的相同负载共享、但您能否为 我共享两个应用?

     我将与客户分享他们需要哪些应用、谢谢。

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    现在、我们没有理想的二极管控制器、它们可以通过2个电源支持相等的负载共享。  

    我们可以使用 LM7480-Q1的理想二极管控制器支持优先级电源多路复用。

    我建议您查看 "使用理想二极管控制  器实现强大的反向电池保护且具有优先级电源多路复用功能的6种系统架构"应用手册中的"设计编号6:反向电池保护"部分、以了解如何实现优先级电源多路复用。