Other Parts Discussed in Thread: TPS61089
主题中讨论的其他器件:TPS61089
您好!
我之前发布过、但意外地包含了错误的屏幕截图。 请参阅随附的原理图。 我让该升压转换器正常工作、并输出正确的输出电压(11V)。 输入为3.5V。 但是、当我在粉末电源上添加任何类型的大约.8-1安培的负载时、IC 变得非常热、电压降至大约8v、然后关闭。 我计算了1.5A 最大值的值。 这里可能会有什么问题? 我使用的频率为100kHz、因此计时电容为100pf。 我还尝试了1 nf、正如之前推荐的。 我的示波器上的输出看起来很干净、很好。
什么导致 MC3306 IC 过热? 我的数学运算是否不正确? 感谢你的帮助