This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS63000稳压器运行故障

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959161/tps63000-trouble-with-the-operation-of-a-tps63000-regulator

器件型号:TPS63000

你(们)好

我遇到了 TPS63000稳压器的运行问题。 输出是"锯齿"波形。 请参阅随附的图片。

该数据直接取自 TPS63000输出端的10uF 电容器。 您可以看到、锯齿形的频率为~1.35kHz、极端电压为1.52VDC 和3.78VDC。 输出应为3.3 VDC。

我注意到的第一件事是低开关速度。 稳压器上的负载应仅为几十 mA。 VIN 为~4.7VDC。 PS/SYNC 引脚被拉为高电平、如典型应用原理图中所示、遗憾的是布局不完全遵循指南。 电感器为2.2uH、位于 IC 上其引脚的旁边。

输出电容器直接位于输出端、但输入电容器距离 VIN 引脚几英寸。 这是问题吗? 它是否以某种方式变得电流 staved?

此外、当我绕过该稳压器并在电路板上施加一个外部3.3VDC 时、情况似乎正常(控制器启动并运行等)、并且电流消耗是合理的。 因此、该问题似乎是稳压器的问题。

感谢你的帮助。 如果有问题,可以通过电话联系电话310-408-0273

谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您能否共享原理图和布局以进行更好的检查?

    您使用的是什么电源? 如果电流限制设置得太低、则可能会出现类似的现象。

    输入电容太远、因此不建议这么做。

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见附加的图像。

    正如我提到过的、输入电容器位于原理图中的其他位置、并且位于电路板上(几英寸远)。 电感器 L1为2.2uH。 此外、电阻器 R3现在为1.13M。(数据表错误地建议使用1M 电阻器生成3.3V 电压)

    在布局图中、IC 正上方是电感器、右侧显示了两个输出电容器。  电压反馈分压器超出帧范围。

    我使用了台式电源以及板上的 USB 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    输入电容太远、因此您需要检查 VINA 的波形以查看是否存在尖峰(C1不可能损坏)。

    数据表中 kΩ"TI 建议将该电阻器的值保持在200k Ω 范围内。" 这意味着 R4不应超过200kΩ Ω 、而不是恰好 200kΩ Ω。 建议将 R3设置为1MΩ Ω、因此 R4应为178kΩ Ω。 根据您的布局、R3和 R4离 TPS63000太远、FB 引脚的走线又长又薄、因此很容易引入中断。

    尽管您提到负载应该为数十 mA、但由于您没有提到所使用的负载、因此有必要检查电感器的电流波形。 请先断开实际负载并仅使用电阻器或电子负载、以确保器件能够单独正常工作。 您需要先移除电感器并将其垂直放置、然后使用跳线将电感器的一侧连接到焊盘、同时将电感器的另一侧焊接到另一个焊盘上。 您可以测量通过跳线的电流。  

    此致、

    徐玉辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。 明天将尝试您的建议。 正在等待部件。