你(们)好
我遇到了 TPS63000稳压器的运行问题。 输出是"锯齿"波形。 请参阅随附的图片。
该数据直接取自 TPS63000输出端的10uF 电容器。 您可以看到、锯齿形的频率为~1.35kHz、极端电压为1.52VDC 和3.78VDC。 输出应为3.3 VDC。
我注意到的第一件事是低开关速度。 稳压器上的负载应仅为几十 mA。 VIN 为~4.7VDC。 PS/SYNC 引脚被拉为高电平、如典型应用原理图中所示、遗憾的是布局不完全遵循指南。 电感器为2.2uH、位于 IC 上其引脚的旁边。
输出电容器直接位于输出端、但输入电容器距离 VIN 引脚几英寸。 这是问题吗? 它是否以某种方式变得电流 staved?
此外、当我绕过该稳压器并在电路板上施加一个外部3.3VDC 时、情况似乎正常(控制器启动并运行等)、并且电流消耗是合理的。 因此、该问题似乎是稳压器的问题。
感谢你的帮助。 如果有问题,可以通过电话联系电话310-408-0273
谢谢、Steve