This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CFET 绝不导通

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960880/bq77915-cfet-never-turns-on

器件型号:BQ77915

尊敬的论坛:

我构建了第二个 BQ77915-01保护器电路、但无法为其充电、只能放电。

我尝试应用休眠激活周期(DFET 会很好地将 CFET 始终关闭)并加载电池组。 因此、请注意、在负载出现前(与 PRES 输入状态无关)、CFET 将一直打开  

CHG 控制信号路径也正常。

我已检查:

- 5节电池配置设置正常(CCFG =悬空)

-电池电压为4、15V、我直接在 IC 引脚上测量 VC 电平(无焊接问题)、无 OV 事件(>4、25V)、(VCX-VCx_1)=4、15V>Vow

- LD 电流正常(在 PRES=L 条件下、增加负载-> LD 引脚电压可能上升到 大约12V (H)电平、因为在这种情况下 FET 处于关闭状态)

- CTRC 输入正确连接到 GND、焊接正常

- NTC 实际 Vale = 9、1K、NTC 上拉电阻器10K、TS 引脚:短脉冲形成 NTC 中点、焊接正常

- SRP - SRN 引脚之间的电压= cA. 0mV (无电流飞散)

- OCDP = 100千欧姆

- CBI=GND

-CFET 正常->我将外部12V 电压插入安全门(使用较低的3节电池电压)->已打开

因此:似乎没有 OW、OTC、OTD、OV、UV、 OCD 或 OCC 事件。

有人能给我推荐我检查的购物场所吗?

提前感谢!

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    器件首次上电时、假设开始出现 OV 故障(请参阅数据表第9.3.2节中的第一段)。 电池电压需要低于 (OV 阈值–OV 迟滞)。 对于此版本的器件、电压需要为4.25V - 0.2V。 因此4.15V 过高、无法复位 OV 条件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您的回答! 这是个问题! 我将77915板连接到已充满电的电池(用于其他实验)-保留在这里

    状态)。 我将电池组的电压调整为20.0V、现在我可以充电、CFET 处于开启状态。

    此致、

    Joseph