尊敬的论坛:
我构建了第二个 BQ77915-01保护器电路、但无法为其充电、只能放电。
我尝试应用休眠激活周期(DFET 会很好地将 CFET 始终关闭)并加载电池组。 因此、请注意、在负载出现前(与 PRES 输入状态无关)、CFET 将一直打开
CHG 控制信号路径也正常。
我已检查:
- 5节电池配置设置正常(CCFG =悬空)
-电池电压为4、15V、我直接在 IC 引脚上测量 VC 电平(无焊接问题)、无 OV 事件(>4、25V)、(VCX-VCx_1)=4、15V>Vow
- LD 电流正常(在 PRES=L 条件下、增加负载-> LD 引脚电压可能上升到 大约12V (H)电平、因为在这种情况下 FET 处于关闭状态)
- CTRC 输入正确连接到 GND、焊接正常
- NTC 实际 Vale = 9、1K、NTC 上拉电阻器10K、TS 引脚:短脉冲形成 NTC 中点、焊接正常
- SRP - SRN 引脚之间的电压= cA. 0mV (无电流飞散)
- OCDP = 100千欧姆
- CBI=GND
-CFET 正常->我将外部12V 电压插入安全门(使用较低的3节电池电压)->已打开
因此:似乎没有 OW、OTC、OTD、OV、UV、 OCD 或 OCC 事件。
有人能给我推荐我检查的购物场所吗?
提前感谢!
Joseph