This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:TPS25940电流测量-需要更多信息

Guru**** 2529040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961061/tps25940-tps25940--current-measurement---more-information-required

器件型号:TPS25940

我想知道我们是否可以使用 IMON 输出测量低电流值。
根据规格、在所附的图中、我们可以看到电流测量从100mA 开始。

*附件1

尽管在“电气特性”表中,Iout 值在1安培和5安培之间定义。

*附件2.

我们是否对最小 Iout 电流值有任何限制?

BR、
干草

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hay、

    欢迎来到 e2e、感谢您的到来!

    仅在1A-5A 范围内提到了增益系数、因为 IMON 电路仅针对此范围进行了设计和表征。

    当电流< 1A 时、IMON 精度不具特征、可能会降低。

    图24仅提供电流监视器输出与输出电流的典型值。 最小值和最大值取决于精度、而精度低于1A。  

    因此、我们不建议您对负载电流小于1A 时的 IMON 测量精度作出答复。