请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25940 我想知道我们是否可以使用 IMON 输出测量低电流值。
根据规格、在所附的图中、我们可以看到电流测量从100mA 开始。
*附件1
尽管在“电气特性”表中,Iout 值在1安培和5安培之间定义。
*附件2.
我们是否对最小 Iout 电流值有任何限制?
BR、
干草

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道我们是否可以使用 IMON 输出测量低电流值。
根据规格、在所附的图中、我们可以看到电流测量从100mA 开始。
*附件1
尽管在“电气特性”表中,Iout 值在1安培和5安培之间定义。
*附件2.
我们是否对最小 Iout 电流值有任何限制?
BR、
干草