Other Parts Discussed in Thread: TPS62590
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62590 您好、E2E、
我遇到了一个有关 TPS62590 降压转换器的奇怪问题。 在我的电路下方:
Vin = 5V、I 设置反馈网络、以使 Vout = 3.3V。
我的问题是、即使 反馈引脚高于0.6V (Vin=5V 时为0.908V)且 Vout=Vin、转换器也会显示100%占空比(不会开始切换)。
您对此有什么建议。
提前感谢。
Antonio Crucito