This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62590:TPS62590 100%占空比问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961076/tps62590-tps62590-100-duty-cycle-issue

器件型号:TPS62590

您好、E2E、

  我遇到了一个有关 TPS62590 降压转换器的奇怪问题。 在我的电路下方:  

Vin = 5V、I 设置反馈网络、以使 Vout = 3.3V。

我的问题是、即使 反馈引脚高于0.6V (Vin=5V 时为0.908V)且 Vout=Vin、转换器也会显示100%占空比(不会开始切换)。

您对此有什么建议。

提前感谢。

Antonio Crucito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    请在下面提供以下项目、以便我可以更好地为您提供支持。

    原理图

    2. PCB 布局

    3.示波器波形(VIN、Vout、SW 引脚)

    谢谢你。

    此致、

    Excel