This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:峰值电流

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960970/tps63900-peak-current

器件型号:TPS63900

各位专家、您好!

我对输出电流有疑问。
在数据表中、在"无限"条件下、建议的输出电流应小于400mA、电流限制为1.45A (典型值)。
这意味着、如果峰值电流不超过1.45A (例如1.1A)、TPS63900可在 Iout=400mA 的条件下工作。 我的理解是否正确?
如果峰值电流有限制(例如持续时间)、您能告诉我吗?

谢谢、此致、
Ryo Akashi  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo:

    你是对的。   如果 峰值电流不超过1.45A (例如1.1A)、TPS63900可在 Iout=400mA 的条件下工作。  

    但是、一旦峰值电流超过1.45A (典型值)、它就无法将 IO 作为目标提供。