请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900 各位专家、您好!
我对输出电流有疑问。
在数据表中、在"无限"条件下、建议的输出电流应小于400mA、电流限制为1.45A (典型值)。
这意味着、如果峰值电流不超过1.45A (例如1.1A)、TPS63900可在 Iout=400mA 的条件下工作。 我的理解是否正确?
如果峰值电流有限制(例如持续时间)、您能告诉我吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi