Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600, LMZM23601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM23601 主题中讨论的其他器件:LMZM23600、
大家好、
是否可以使用 LMZM23600直接替换 LMZM23601取决于负载电流以及可调输出电压?
我的一位客户正在考虑 LMZM23601、但负载电流可能(或可能不)小于0.5A、因此他们提出了上述问题。
LMZM23600和 LMZM23601似乎具有引脚对引脚的可比性。 因此、我只想确保直接替换能够通过可调输出电压实现良好效果、而无需更改电路板的其他组件。
此致、
Kurumi Hasegawa