This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:将 LMZM23601直接替换为 LMZM23600

Guru**** 2502145 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960042/lmzm23601-direct-replacement-of-lmzm23601-with-lmzm23600

器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件:LMZM23600

大家好、

是否可以使用 LMZM23600直接替换 LMZM23601取决于负载电流以及可调输出电压?

我的一位客户正在考虑 LMZM23601、但负载电流可能(或可能不)小于0.5A、因此他们提出了上述问题。

LMZM23600和 LMZM23601似乎具有引脚对引脚的可比性。 因此、我只想确保直接替换能够通过可调输出电压实现良好效果、而无需更改电路板的其他组件。

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    让我首先与负责处理此产品的产品工程师进行核实。  
    我们目前正在美国度假、请留出2-3天时间与您联系

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、  

    是的、如果输出电流小于0.5A、则只需将 LMZM23600降下来。

    其他一切都可以保持不变。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief 和 Denislav

    我理解、

    非常感谢您的支持!

    请注意、

    Kurumi Hasegawa