主题中讨论的其他器件:、 UCC256302、 UCC256402、 PMP40379、 TPA3255、 UCC28180 、 UCC28056、 TIDA-010081、 UCC25640
尊敬的先生/女士
我可以申请 UCC28019AEVM 原理图和布局源文件包含用于评估和设计参考的 BOM。
此致、
Tom Chang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士
我可以申请 UCC28019AEVM 原理图和布局源文件包含用于评估和设计参考的 BOM。
此致、
Tom Chang
您好、Tom、
由于 UCC28019是旧器件、因此所有文档都位于 TI 网站中。 遗憾的是、EVM 没有供您共享的源文件。
以下链接是 UCC28019 EVM 的用户指南、原理图中的参数均正确。 我建议您遵循设计的原理图和参数值。
尊敬的 David:
感谢您的快速回复、
我们有需要评估的新项目。 主要功能如下。 SMPS 设计将参考 TI FAE 先前建议的 PMP40379 (LLC IC 将从 UCC256302更改为 UCC256402)、
请提供您的解决方案和建议。
电源
具有通用输入的开关模式电源(85-240VAC)
总持续功耗:最小250Wrms
需要有源功率因数校正(PFC)
需要过流保护
2.2功率放大器
基于 D 类解决方案 IC,如 TI 的 TPA3255或类似产品
功率规格
2 x 100 W/8 Ω 卫星通道
1 x 200 W/ 4欧姆低音炮声道
非常感谢
此致、
Tom Chang
您好、Tom、
PMP40379是仅具有 LLC 控制器的单级。
您可以根据您的规格、PFC 和 LLC 控制器进行选择
UCC28019A+UCC256402解决方案(具有欠压保护功能的固定频率 CCM PFC)
UCC28180+UCC256402解决方案(不带欠压保护的可调频率 CCM PFC)
UCC28056+UCC256402解决方案(无欠压保护的 CRM PFC)
我建议使用 UCC28056解决方案、因为它具有最低的系统成本和最低的待机功耗。