This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:电源管理论坛

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28019AEVM, UCC28019, UCC256302, UCC256402, PMP40379, TPA3255, UCC28019A, UCC28056, TIDA-010081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959299/ucc28019-power-management-forum

器件型号:UCC28019
主题中讨论的其他器件:UCC256302UCC256402PMP40379TPA3255、 UCC28180 UCC28056TIDA-010081UCC25640

尊敬的先生/女士

我可以申请 UCC28019AEVM 原理图和布局源文件包含用于评估和设计参考的 BOM。

此致、

Tom Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    由于 UCC28019是旧器件、因此所有文档都位于 TI 网站中。 遗憾的是、EVM 没有供您共享的源文件。

    以下链接是 UCC28019 EVM 的用户指南、原理图中的参数均正确。 我建议您遵循设计的原理图和参数值。

    www.ti.com/.../sluu272.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复、

    我们有需要评估的新项目。 主要功能如下。 SMPS 设计将参考 TI FAE 先前建议的 PMP40379 (LLC IC 将从 UCC256302更改为 UCC256402)、

    请提供您的解决方案和建议。

    电源

    具有通用输入的开关模式电源(85-240VAC)

    总持续功耗:最小250Wrms

    需要有源功率因数校正(PFC)

    需要过流保护

    2.2功率放大器

    基于 D 类解决方案 IC,如 TI 的 TPA3255或类似产品

    功率规格

    2 x 100 W/8 Ω 卫星通道

    1 x 200 W/ 4欧姆低音炮声道

    非常感谢

    此致、

    Tom Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    PMP40379是仅具有 LLC 控制器的单级。

    您可以根据您的规格、PFC 和 LLC 控制器进行选择  

    UCC28019A+UCC256402解决方案(具有欠压保护功能的固定频率 CCM PFC)

    UCC28180+UCC256402解决方案(不带欠压保护的可调频率 CCM PFC)

    UCC28056+UCC256402解决方案(无欠压保护的 CRM PFC)

    我建议使用 UCC28056解决方案、因为它具有最低的系统成本和最低的待机功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。

    1.是否有使用 UCC28056或 UCC28180的 PFC 参考设计,其功率约为400~500W,最好具有源文件。

    2. 如何从 UCC256402/03/04...中进行选择 以满足我们的要求和您的建议。  

    非常感谢

    此致、

    Tom Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    建议在350W 以下使用 UCC28056。 下面是参考设计的链接。 所有源文件都位于网站上。

    UCC28180+LLC 控制器的参考设计、请访问以下链接、同时所有源文件均在线提供。

    有关 LLC 控制器版本的区别、请参阅以下文档:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。

    1. PMP40379是双电源(+/- 42V 6A)。 我们需要大约45V 和400W~500W 的 SMPS。 对于类似的规格、您还有其他建议吗?
    2. TIDA-010081是1000W 电源。 我们需要大约45V 和400W~500W 的 SMPS。 对于类似的规格、您还有其他建议吗?

    非常感谢、

    Tom Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    遗憾的是、对于400-500W 功率级别、UCC28180+UCC25640仍然没有参考设计、但现在 TI 的参考设计团队正在为电信应用使用 UCC28180+UCC25640提供500W 功率。  如果您愿意、您可以等待几个月后发布此参考设计。

    以下链接是交错式 CRM PFC 控制器 UCC2064A+UCC25630 LLC 控制器、您也可以将此参考设计用作参考。

    UCC28056不适用于400-500W。

    希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。

    我将首先研究数据、如果有任何问题、我会将其发布到 TI E2E 以获取帮助。

    非常感谢、

    Tom Chang