This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3430:关于开尔文连接

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3450, REF3440, REF3430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908410/ref3430-about-kelvin-connection

器件型号:REF3430
主题中讨论的其他器件:REF3450REF3440

尊敬的 TI

 

REF34xx 上是否有任何数据显示了在开尔文连接时和不连接时 PCB 迹线上的 IR 压降如何变化?

如果数据可用、是否会进行补偿?

此致、

Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taroimo、

    强制/感应连接是一种器件功能、当 VREF 远离 ADC 时、客户可以利用该功能。

    它还取决于负载电流消耗。 IR 压降电压=负载电流*从 OUTF 到负载的电阻。

    这是特定于系统的、因此我们无法提供实际图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

     

    感谢您的快速回复。

    对不起、我还有一个问题。

    如所示、

    我想在 OUT_S 和 OUT_F 之间连接压力传感器桥电路中使用的一个千 Ω 级电阻器

    这一切都好吗?

    此致、

    Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taroimo、

    REF34xx 将尝试使 OUT_S = VREF 处的电压。 REF34可能能够在 OUT_F 上向上支持接近0.5V 的电压、从而以最大10mA 的电流调节顶部"R"两端的压降。

     此电路的用途是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

     

    我非常感谢​​公布了具体的价值观。

    这个电路属于客户、所以我现在不能弄清楚它是什么。

    但如果没有问题,我想补充一下。

    顺便说一下、为什么存在"OUT_F = OUT_S + 0.5V"的限制?

    我认为、如果 OUT_F 和 OUT_S 未超出绝对最大额定值、就不会成为问题。

    此致、

    Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、客户希望使用 一个器件来创建精密电流阱、以偏置传感器。 如果它违反了绝对最大值或 ROC、则不支持此功能。

    OUT_S 是感应输入、OUT_F 是 REF34的输出电压。 REF34的绝对最大输出电压为5.5V、因此如果使用5V 型号、则最多只能使用0.5V 的电压进行调节。 因此、对于5V 型号、"R"两端的最大压降只能为0.5V。

    力/感应用于 较小的 IR 压降。 对于较低的电压、我建议考虑类似的要求。 对于较低的电压型号、可接受0.7V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo Z、

    感谢您的建议。

    我知道"最大电压仅为0.5V"指 REF3450的情况。

    例如、使用 REF3430或 REF3440时、允许的压降为0.7V、不是吗?

    为什么前者不是2.5V、后者是1.5V?

    此致、

    Taroimo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    力和感应输出以如下方式组合连接到输出缓冲器。 运算放大器将对输出进行缓冲、以确保正负电压相同。 OUT_S 端子将被调节为等于带隙电压。 这就是为什么 OUT_S 必须为带隙电压的原因。

    OUT_F 将始终大于 OUT_S 在保持一定调节的同时、OUT_F 大小的限制是有限的、我在上一篇文章中介绍了这一点。 请记住、如果 OUT_F 明显大于 OUT_S、则调节将受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo Z

    感谢您的解释。

    我了解到这是为了保持输出调节。

    此外,请说明以下两点,作为迄今的补充。

    第一个原因是 VOUT (OUT_F)与输入电压无关、并定义为5.5V 的最大额定值。

    这是否是因为由于 IC 保护等原因、输出级缓冲器的驱动电压降压至接近5.5V?

    第二个是输入电压的最大额定值为"Vref + 0.05V"。

    可以理解,即使 IC 不工作,也需要填充“VIN≧0.05V”。

    认为这仅指 IC 的运行是不安全的?

    我对许多问题感到抱歉,但我们希望你能与我们合作更长时间。

    此致、

    Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taroimo、

    我很高兴能尽力提供帮助。

    让我来看看这些问题。  我目前没有答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo Z

    我感谢你在这一问题上的合作。
    我们期待收到您的回复。

    此致、
    Taroimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taroimo、

    绝对最大值是一个错误、它将在即将推出的下一个版本中修复。

    5.5V 最大绝对电压是内部设计的一个限制、我无法更详细地进行介绍。

    请记住、EC 表中针对 REF34的规格假设 OUT_F 和 OUT_S 短接在一起。 OUT_F 上的任何较大偏差都会使规格偏离 EC 表、因为根据第10.2.2.2节、OUT_F 偏差的平均值为 mV。