Other Parts Discussed in Thread: REF3450, REF3440, REF3430
主题中讨论的其他器件:REF3450、 REF3440、
尊敬的 TI
REF34xx 上是否有任何数据显示了在开尔文连接时和不连接时 PCB 迹线上的 IR 压降如何变化?
如果数据可用、是否会进行补偿?
此致、
Taroimo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我看来、客户希望使用 一个器件来创建精密电流阱、以偏置传感器。 如果它违反了绝对最大值或 ROC、则不支持此功能。
OUT_S 是感应输入、OUT_F 是 REF34的输出电压。 REF34的绝对最大输出电压为5.5V、因此如果使用5V 型号、则最多只能使用0.5V 的电压进行调节。 因此、对于5V 型号、"R"两端的最大压降只能为0.5V。
力/感应用于 较小的 IR 压降。 对于较低的电压、我建议考虑类似的要求。 对于较低的电压型号、可接受0.7V 电压。
您好、Marcoo Z
感谢您的解释。
我了解到这是为了保持输出调节。
此外,请说明以下两点,作为迄今的补充。
第一个原因是 VOUT (OUT_F)与输入电压无关、并定义为5.5V 的最大额定值。
这是否是因为由于 IC 保护等原因、输出级缓冲器的驱动电压降压至接近5.5V?
第二个是输入电压的最大额定值为"Vref + 0.05V"。
可以理解,即使 IC 不工作,也需要填充“VIN≧0.05V”。
认为这仅指 IC 的运行是不安全的?
我对许多问题感到抱歉,但我们希望你能与我们合作更长时间。
此致、
Taroimo