主题中讨论的其他器件:DAC43608
我在我的设计中使用微控制器。 我使用的输入电压为24Vdc 常数、 我需要控制12到24V 之间的输出以驱动器件。
我可以使用 DAC 或其他任何方法更改输出电压吗? 或者如何通过微控制器控制输出电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Amos、
请参阅以下文档、通过 DAC 动态更改输出电压。
http://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf
请参阅以下文档、通过微控制器的 PWM 信号更改输出电压。
我希望这对您有所帮助!
如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。
此致、
Ankit Gupta
您好 Amos、
如果您已经有 DAC、那么您可能只需要一个串联电阻器来在 FB 节点上注入电流。
我在这里附上一个演示文稿、这将帮助您了解这一概念。
e2e.ti.com/.../Dynamic_5F00_Output_5F00_Change.pptx
我希望这对您有所帮助!
如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。 谢谢!
此致、
Ankit Gupta
应用工程师