This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:使用24V 恒定输入电压并在10V 至24V 的范围内控制输出

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909348/lmr33640-using-constant-input-voltage-of-24v-and-controlling-the-output-in-a-range-of-10v-to-24v

器件型号:LMR33640
主题中讨论的其他器件:DAC43608

我在我的设计中使用微控制器。 我使用的输入电压为24Vdc 常数、 我需要控制12到24V 之间的输出以驱动器件。

我可以使用 DAC 或其他任何方法更改输出电压吗? 或者如何通过微控制器控制输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amos、

    请参阅以下文档、通过 DAC 动态更改输出电压。

    http://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf

    请参阅以下文档、通过微控制器的 PWM 信号更改输出电压。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2020/02/18/adjusting-vout-in-usb-type-c-and-wireless-charging-applications-part-2

    我希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解决方案。 这很有帮助。

    但我需要一个便宜得多的解决方案(可能是驱动低价格放大器和晶体管)。

    我必须通过在12V 至24V 的电压范围内控制其电压来驱动大约2A 的负载。

    我的设计中包含 DAC43608、可以将其用于此目的。

    提前感谢、

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解决方案。 这很有帮助。

    但我需要一个便宜得多的解决方案(可能是驱动低价格放大器和晶体管)。

    我必须通过在12V 至24V 的电压范围内控制其电压来驱动大约2A 的负载。

      我的设计中包含 DAC43608、可以将其用于此目的。

    提前感谢、

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amos、  

    如果您已经有 DAC、那么您可能只需要一个串联电阻器来在 FB 节点上注入电流。

    我在这里附上一个演示文稿、这将帮助您了解这一概念。

    e2e.ti.com/.../Dynamic_5F00_Output_5F00_Change.pptx

    我希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师