This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:LED 驱动器计算器工具

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909336/tps92641-led-driver-calculator-tool

器件型号:TPS92641

ZHCU740

我正在使用 tps92641进行设计、 www.ti.com.cn/.../zhcu740.pdf 在文档中、我看到了一个 Excel 设计工具 LED 驱动器计算器工具、该工具可以提供给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    Excel 工具正在开发中。  我查看了它的修订版本、但它还不能用作设计工具。  让我知道您想要设计什么、我可以指导您或帮助您进行设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的设计 要求:

    输入:36-48V

    输出:30-33V 3A

    请帮助我们进行 TPS92641设计

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您感兴趣的开关频率范围是多少?

    是否有调光要求?

    您的设计是否有任何其他要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知我们开关频率。

    是的、我们需要调光、PWM 或线性都可以。 需要两种方法。

    3、没有其他

    BR、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是开关频率为360kHz 的设计的起点:

    Ron = 75k Ω

    Con = 470pF

    RVout1 = 233千欧

    RVout2 = 20千欧

    RCS = 0.085欧姆(额定最低功耗为1瓦) 、使用完整的 Iadj 范围、当 Iadj 为2.54V 时、输出电流为3A。

    电感值33uH (额定峰值电流加裕度)

    峰值电流= 3.435A

    电流纹波、峰峰值= 0.871 Apkpk

    Vovp = 38.6V

    需要选择 MOSFET 进行设计、Rdson 0.015至0.03欧姆可在需要时超出此范围、Qgatetot 40nC 或更低是理想选择(这只是此开关频率和电流的一个粗略选择)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我们检查!

    BR、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ron 是100K、没有 Con?  我的计算结果是75千欧和470pF

    Rvout 电阻看起来正常

    RCS 为0.05 Ω、注意 VCS 为200mV、这是4A 电流

    上下 MOSFET 看起来正常

    分流 FET 看起来不错、但在分流 FET 调光时、您不需要 C22或 C23。

    UVLO 电阻器在40V 之前不会让该导通。  我会降低该值、这可能会使 R65 82.5千欧姆。

    LED G DAC 的 iadj 引脚上是否有 RC 滤波器?  你需要一个吗?

    您需要为输入电压提供一些陶瓷电容(请参阅数据表)。  在电源环路的上部和下部 MOSFET 附近也需要陶瓷电容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在调试中、我发现电感器会发出尖叫噪声。  

    请帮助我们分析和 优化 它。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能有很多原因。  您是否看过开关波形?  发生这种情况时、您是否进行调光?  否则、它的工作是否正确?  您使用的是什么电感器?  如果您有相关的数据表或信息。

    "在调试中、我发现电感器会发出尖叫噪声。 "非常模糊。  我需要更多信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测试 在 PWM 模式下、电流最大值可以达到6A 甚至更高。

    为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 RCS 值比我之前提到的要低。  如果 Iadj 为高电平、它可以超过5A。  您是否对此有示波器图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否添加了原理图上缺失的 Con?

    您使用的电感器的器件型号是多少?  您有数据表吗?

    您是否在这张图片中调光?  如果是、请在调试电路时使用 DIM。

    Iadj 的电压是多少?  您是否增加了 RCS、R76?

    C22和 C23是否已移除?  如果未将其移除、则其连接不会到达 RCS、R76 (请参阅数据表第11页的图13)、这是调节环路之外的。

    您是否有更新的原理图?

    此致、