ZHCU740
我正在使用 tps92641进行设计、 www.ti.com.cn/.../zhcu740.pdf 在文档中、我看到了一个 Excel 设计工具 LED 驱动器计算器工具、该工具可以提供给我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ZHCU740
我正在使用 tps92641进行设计、 www.ti.com.cn/.../zhcu740.pdf 在文档中、我看到了一个 Excel 设计工具 LED 驱动器计算器工具、该工具可以提供给我。
您好!
以下是开关频率为360kHz 的设计的起点:
Ron = 75k Ω
Con = 470pF
RVout1 = 233千欧
RVout2 = 20千欧
RCS = 0.085欧姆(额定最低功耗为1瓦) 、使用完整的 Iadj 范围、当 Iadj 为2.54V 时、输出电流为3A。
电感值33uH (额定峰值电流加裕度)
峰值电流= 3.435A
电流纹波、峰峰值= 0.871 Apkpk
Vovp = 38.6V
需要选择 MOSFET 进行设计、Rdson 0.015至0.03欧姆可在需要时超出此范围、Qgatetot 40nC 或更低是理想选择(这只是此开关频率和电流的一个粗略选择)。
此致、
您好!
Ron 是100K、没有 Con? 我的计算结果是75千欧和470pF
Rvout 电阻看起来正常
RCS 为0.05 Ω、注意 VCS 为200mV、这是4A 电流
上下 MOSFET 看起来正常
分流 FET 看起来不错、但在分流 FET 调光时、您不需要 C22或 C23。
UVLO 电阻器在40V 之前不会让该导通。 我会降低该值、这可能会使 R65 82.5千欧姆。
LED G DAC 的 iadj 引脚上是否有 RC 滤波器? 你需要一个吗?
您需要为输入电压提供一些陶瓷电容(请参阅数据表)。 在电源环路的上部和下部 MOSFET 附近也需要陶瓷电容。
此致、
您好!
您是否添加了原理图上缺失的 Con?
您使用的电感器的器件型号是多少? 您有数据表吗?
您是否在这张图片中调光? 如果是、请在调试电路时使用 DIM。
Iadj 的电压是多少? 您是否增加了 RCS、R76?
C22和 C23是否已移除? 如果未将其移除、则其连接不会到达 RCS、R76 (请参阅数据表第11页的图13)、这是调节环路之外的。
您是否有更新的原理图?
此致、