Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2003LV, ULN2003V12, DRV104, DRV103
主题中讨论的其他器件: ULN2003LV、 ULN2003V12、 DRV104、 DRV103
你(们)好
我的客户正在考虑使用 ULN2003ANSR 作为电子蜂鸣器的输出缓冲器。
从数据表可以看出、峰值集电极电流的绝对最大额定值为500mA、
ULN2003A 能否承受 几 μ s 的浪涌电流(μs 800mA)? (典型电流值约为30mA。)
如果没有、您能否推荐任何技术(可能会降低电流)或建议其他可流800mA 的器件?
谢谢。