This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:最大 输出电流

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2003LV, ULN2003V12, DRV104, DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959810/uln2003a-max-output-current

器件型号:ULN2003A
主题中讨论的其他器件: ULN2003LVULN2003V12DRV104DRV103

你(们)好

我的客户正在考虑使用 ULN2003ANSR 作为电子蜂鸣器的输出缓冲器。  

从数据表可以看出、峰值集电极电流的绝对最大额定值为500mA、

 ULN2003A 能否承受 几 μ s 的浪涌电流(μs 800mA)? (典型电流值约为30mA。)

如果没有、您能否推荐任何技术(可能会降低电流)或建议其他可流800mA 的器件?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、  

    ULN2003A 的使用不应超过绝对最大值、尽管它在如此短的时间内仍然很可能存在。 无论如何、我们不能建议客户这样做。  

    一种解决方案是并行多个通道,每个通道<=400mA/通道,并确保与我们的数据表限制兼容:)

    如果您确实需要不浪费多个通道、而是希望所有7个通道都可用、那么我们确实有具有更高电流能力的负载开关。

    建议您查看 ULN2003V12 (20V 器件)、 ULN2003LV (50V 器件)、它们是7通道达林顿阵列、就像 ULN2003A 一样。  

    DRV103/DRV104是高电流选项,只有一个通道。  

    如果有任何其他问题、请告诉我、但如果这完全解答了您的问题、请按绿色按钮告知我们。  

    最好

    Dimitri