This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117数据表查询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, TPS54360B, LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905560/lm5117-lm5117-datasheet-inquiry

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: TPS54360BLM25117

你(们)好

请帮助我们提供以下信息

在 LM5117的电压数据表中、SW 至 AGND 的绝对额定值标记为-3.0至75V (请参阅图1);

TPS54360B (如图2所示)、SW 引脚还将具有瞬态指示规格、

LM5117是否具有类似的规格?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 认为 LM5117在 SW 瞬态和 SW 额定值方面没有具体差异、因此请按照数据表所述的 SW 到 AGND 额定值进行操作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊文您好:

    下冲电压-3.8V 是否会影响 IC?

    2.如果是、是否有任何解决方案可改善下冲电压?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -3.8V 超过-3V 最大值、因此 会影响 IC。 它是固定的器件固有特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,伊文

    客户测量下冲结果的波形。您能帮助提出改进方法吗?

    e2e.ti.com/.../_DA7DEF8D1657_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以让它们使用较小的 C6、也可以只移除 C6和 R16缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    测试结果如下所示, 以及任何其它改进建议

    1) 1)根据您的建议 、C6和 R16在 下方删除 、没有任何改进。

     2) R16 = 1 Ω、C6 = 10000pF 可按如下方式进行改进、但高侧 NMOS 温度上升20度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到、您可以更改为更大的 R41和 R42吗? 此外、您的 QM1和 QM2布局如何? SW 走线是否非常短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    测试 SW 电压时、为什么需要打开 LM25117 EVM 板上的 BWL?

    https://www.ti.com/lit/ug/snva469b/snva469b.pdf?ts=1591611382677&ref_url=https://www.ti.com/tool/LM25117EVAL?keyMatch%3DLM25117EVAL&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     你的意思是 BWL? 您可以在任何适当的设置下测试 SW。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们看到您的测试(EVM)处于 BwL 条件下(以20MHz 为单位限制带宽)。 我们的客户担心、因为他们在 BwL 和全带宽中看到不同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只是关注工作频率、则不需要 全带宽。 如果您想了解开关边沿的瞬态、 则需要全带宽选项。