This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:ASCD 测试和 DSG MOS 烧写

Guru**** 2595995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906596/bq40z80-ascd-test-and-dsg-mos-burn

器件型号:BQ40Z80

你好、Lewis、
即使我设计的电池组短路、放电电流也将流过150A。
感应电阻为10mΩ Ω。
电压将为1.5V。
是否没有问题、因为 VREG +为0.3或更低?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您能否提供更多信息、例如 SRN/SRP 上的测试电路和示波器波形以及 FET 对源极到源极之间的电压?

    原理图也会有所帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang
    我将连接波形。
    对于波形、SRP 连接到正电极
    SRN 连接到负电极。
    测量值是否正确?

    蓝色是目标波形。
    浅蓝色表示电流。

    电压似乎超过最大额定值。
    我可以做什么吗?
    (添加快照键等)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Kang 发送原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang

    抱歉
    我不习惯操作。
    也许您点击了"这解决了我的问题"按钮
    您是否看到了波形?
    请告诉我是否有任何对策。

    此致、e2e.ti.com/.../6886.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    请提供 CHG 和 DSG 引脚相对于 PACK+的示波器截图。

    如果您可以标记示波器截图、它将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang

    感谢你的答复
    发送波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 DSG FET 的 VGS 之间应该有0伏的电压。

    我看到 DSG 电流变为零。

    这里有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang

    由于 FET 在 SOA 范围内运行、我不关心栅极上的电荷。
    栅极上是否存在与电流感应电阻器尺寸相关的任何电荷?

    当前的问题是 SRP-SRN 电压超过额定值。
    我想插入肖特基二极管作为对策。
    没关系吗?
    随附的波形是插入肖特基二极管时的波形。
    5月20日发出的波形超出了额定值。
    但是、插入肖特基二极管、它就在额定值范围内。
    此测量是否会产生任何不利影响?

    e2e.ti.com/.../Measure--Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您能否附加原理图。

    我通读了您的问题、我的建议是执行以下操作:

    1.测量 SRN/SRP 并检查您是否确实超出了评级。

    2.我不相信 SRN 和 SRP 会对您看到的行为产生影响、但如果您超过数据表中的绝对最大值、我们通常会放置齐纳钳位、以确保没有任何超出值。