你好、Lewis、
即使我设计的电池组短路、放电电流也将流过150A。
感应电阻为10mΩ Ω。
电压将为1.5V。
是否没有问题、因为 VREG +为0.3或更低?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Lewis、
即使我设计的电池组短路、放电电流也将流过150A。
感应电阻为10mΩ Ω。
电压将为1.5V。
是否没有问题、因为 VREG +为0.3或更低?
此致、
你好,Kang
抱歉
我不习惯操作。
也许您点击了"这解决了我的问题"按钮
您是否看到了波形?
请告诉我是否有任何对策。
此致、e2e.ti.com/.../6886.schematic.pdf
你好,Kang
由于 FET 在 SOA 范围内运行、我不关心栅极上的电荷。
栅极上是否存在与电流感应电阻器尺寸相关的任何电荷?
当前的问题是 SRP-SRN 电压超过额定值。
我想插入肖特基二极管作为对策。
没关系吗?
随附的波形是插入肖特基二极管时的波形。
5月20日发出的波形超出了额定值。
但是、插入肖特基二极管、它就在额定值范围内。
此测量是否会产生任何不利影响?