您好 PMIC 团队、
我的客户正在使用 TPS6590378、PWRDOWN 配置为高电平有效、 SWOFF_DLY 设置为0、他们希望使用 Sitara 处理器触发下电上电。 但是、它们观察到、将 PWRDOWN 引脚拉至高电平8ms 不会触发下电上电。 如果将高电平时间增加到16ms、TPS6590378会启动断电序列。 出现以下问题:
该 PWRDOWN 输入内部是否有一些去抖滤波器?
PWRDOWN 引脚执行 PMIC 的下电上电所需的最短脉冲时间是多少?
在最坏的情况下、不同器件之间的最小脉冲时间会有多大变化?
谢谢、此致、
KF