This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:PWRDOWN 引脚延迟

Guru**** 2768245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909409/tps659037-pwrdown-pin-delay

器件型号:TPS659037

您好 PMIC 团队、

我的客户正在使用 TPS6590378、PWRDOWN 配置为高电平有效、 SWOFF_DLY 设置为0、他们希望使用 Sitara 处理器触发下电上电。 但是、它们观察到、将 PWRDOWN 引脚拉至高电平8ms 不会触发下电上电。 如果将高电平时间增加到16ms、TPS6590378会启动断电序列。 出现以下问题:

  该 PWRDOWN 输入内部是否有一些去抖滤波器?

  PWRDOWN 引脚执行 PMIC 的下电上电所需的最短脉冲时间是多少?

  在最坏的情况下、不同器件之间的最小脉冲时间会有多大变化?

谢谢、此致、

KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KF、

    打开设备后多久、您会尝试关闭设备? 器件开启后、OTP 设置加载和加电最多需要15ms。 则器件可关断。 您能确定器件开启了多长时间吗?

    此外、您如何打开器件? 哪个引脚?

    PWRDOWN 具有典型的2ms 去抖时间。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

     开启后、使用 PWRDOWN 关闭的时间无关紧要。 甚至可能是几分钟。

     不使用针对 ON 请求的 PWRON 和 RPWRON 方法(PWRON 未连接、RPWRON 连接至1.8V = SMPS8)。 对于上电、器件由3.3V 电源供电;在稳定3.3V 电压后、RESET_IN 引脚被释放、器件加电。

     在我们的设计中、我们希望使用来自 Sitara 的 RESET_OUT 触发 PWRDOWN、这是一个7.6ms 的脉冲。 在 PWRDOWN 上应用此值不会触发粉末循环。  使用信号发生器并以20ms 脉冲触发 PWRDOWN、确实会触发 PMIC 的粉末。

    因此、我认为以下两个问题仍然存在:

    PWRDOWN 引脚执行 PMIC 的下电上电所需的最短脉冲时间是多少?

      在最坏的情况下、不同器件之间的最小脉冲时间会有多大变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florin、

    看起来我最初就这个问题讲错了。 在与小组的进一步讨论中、PWRDOWN 引脚上有一个15ms 的去抖时间。 我们没有此项目的最大规格。  为了加快关断响应、我建议使用 RESET_IN 或 POWERHOLD 关闭器件。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您的澄清。 现在、我将重点介绍如何使用单稳电路扩展脉冲宽度。

     

    关于 PWRDOWN 引脚上的去抖时间为15ms、 我在数据表或应用手册中找不到此信息。   请在哪里记录此文档?

    该去抖是固定的还是软件可编程的?   如果软件可编程、 那么什么寄存器?

     

    我需要这些信息来正确标注脉冲扩展电路的尺寸。

     

    非常感谢!

     

    附注:      我们使用的 PMIC 设备代码是 TPS6590378ZWS。

                   2. PMIC 数据表表表中没有提到去抖时间表5-11。 是这样吗?

     

     此致、

     Florin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florin、

    您好、这是一个固定去抖、不可编程。 我还注意到,在任何地方都没有明确的记录。 我已将其标记为要包含在下一个数据表修订版中的内容。

    谢谢、

    纳斯塔莎