This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867C-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8867C-Q1, TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959635/lp8867c-q1-power-management-forum

器件型号:LP8867C-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61194-Q1

大家好、

我有两个问题、如下所示。

1。

(1.2V) VBG 有何差异?

2.

我们发现 LP8867C-Q1和 TPS61194-Q1之间的 VBOOST_max 不同

一个是  LED 最大电压*电压+ 3~5V,另一个是 LED 最大电压*1.3*电压,您能告诉我原因吗?

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    1.你是指 VBG 的范围吗?

    要求是满足 灌电流的净空电压要求、不同的描述意味着电压裕量的不同裕量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    VBG 的范围是通过手机提供的。 如果 您没有任何其他问题、请帮助关闭此主题。