请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8867C-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS61194-Q1
大家好、
我有两个问题、如下所示。
1。
(1.2V) VBG 有何差异?
2.
我们发现 LP8867C-Q1和 TPS61194-Q1之间的 VBOOST_max 不同
一个是 LED 最大电压*电压+ 3~5V,另一个是 LED 最大电压*1.3*电压,您能告诉我原因吗?
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有两个问题、如下所示。
1。
(1.2V) VBG 有何差异?
2.
我们发现 LP8867C-Q1和 TPS61194-Q1之间的 VBOOST_max 不同
一个是 LED 最大电压*电压+ 3~5V,另一个是 LED 最大电压*1.3*电压,您能告诉我原因吗?
罗伊