This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:具有优先级的并联电池组

Guru**** 2559220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960118/lm7480-q1-parallel-battery-packs-with-priority

器件型号:LM7480-Q1

大家好、我希望大家做得好。
我想设计一个电路来在三个电池组之间选择一个电池组。 电池标称电压为48V、对于故障情况、有两个主电池组和一个辅助电池组。 接通系统电源后、应使用其中一个主电池组、直至其电压降至40V、然后将第二个主电池组插入电路。 此外、如果主电池组出现任何问题、应准备好打开辅助电池组。 因此、我需要一个优先级优先的理想二极管来实现上述规格。 我想知道您是否可以指导我选择这方面的合适组件。

标称电压:48V (最大54.6)

持续负载电流:10A

最大电流30A

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamed、

    您希望使用 LM7480-Q1实现优先电源多路复用。

    请参阅 《使用理想二极管控制 器实现可靠反向电池保护的六种系统架构》应用手册中的"使用优先级电源多路复用功能实现反向电池保护"部分。