请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 大家好、我希望大家做得好。
我想设计一个电路来在三个电池组之间选择一个电池组。 电池标称电压为48V、对于故障情况、有两个主电池组和一个辅助电池组。 接通系统电源后、应使用其中一个主电池组、直至其电压降至40V、然后将第二个主电池组插入电路。 此外、如果主电池组出现任何问题、应准备好打开辅助电池组。 因此、我需要一个优先级优先的理想二极管来实现上述规格。 我想知道您是否可以指导我选择这方面的合适组件。
标称电压:48V (最大54.6)
持续负载电流:10A
最大电流30A
最好