This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:输入电压和 VDDA 内部电压

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909516/lm5143-q1-input-voltage-and-vdda-internal-voltage

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143

尊敬的 Sirs:

 

我想使用 LM5143-Q1为 FPGA 应用提供+1V、20A 的电压;输入电压为+5V、并且处于工作输入范围(3.5/65V)内。

阅读数据表 、第页。 19、断言:"LM5143-Q1使用内部 LDO 子稳压器为栅极驱动和控制电路提供5V VCC 偏置轨 (假设输入电压高于5V 加上必要的子稳压器压降规格)”建议输入电压必须至少比+5V 高几百毫伏才能使 VDDA 稳压器正常工作。

在数据表的另一部分、第页 20、被写入:VDDA 通常为5V、但有两种工作条件、其中电压稳定在3.3V。第一种是在 VOUT1设置为3.3V 且 VOUT2禁用时处于跳周期模式。 第二种 是冷启动启动、其中 VIN 为3.8V、VOUT1为3.3V

我的问题是:

A)    如果我向单电压交错式拓扑提供一个+5V 输入电压、输出电压为+1V 的 LM5143控制器仍然工作、即使内部 VDDA (或其他稳压器)不提供其标称电压也是如此?

b)    当输入电压为+5V 时、VDDA 稳压器会以+3.3V 的电压进行切换、就像前面提到的两种运行条件一样?

 

 非常感谢您的参与

 

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    VCC 次级稳压器将在 VIN = 5V 时以压降运行、因此 VCC 将略低于该电压(4.8-4.9V)、具体取决于驱动 FET 的电流消耗。 VDD 也应处于该电平或略低于该电平。 只需确保 MOSFET 的 Rdson 额定电压 Vgs = 4.5V。

    作为侧重点、请注意、我们还有其他器件(具有集成 FET 的转换器)可提供5V 输入。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    信息库。 我已经了解了内部稳压器的原理、我理解您对外部 MOSFET 的建议:我认为这一点应该很容易解决。

    此外、为了响应您的建议以搜索其他器件、我找不到符合我的要求的解决方案、即 Vin_min = Vin_nom= 5V、Vout =1V、Iout_max 高达20A、频率同步高达2100kHz。

    由于我必须快速启动一个新项目、我必须更直接地问您、LM5143-Q1是否能够完美地与 Vin=5V 搭配使用、即使内部子稳压器的工作电压低于其标称电压(通常在 Vin=12V 时声明)。

    最后、我发现了以下注意事项:通过将 VCCX 连接到 VOUT1或 VOUT2的5V 输出或外部5V 电源、可以最大限度地降低 VCC 稳压器的内部功耗。 如果 VCCx 电压高于4.3V、则 VCCx 从内部连接到 VCC、并禁用内部 VCC 稳压器。

    接下来、将 VCCX 连接到 VIN=5V、我保证内部 Vcc 电源轨上没有压降、但 VDDA 输出可能保持在5V 以下。

    非常感谢

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    LM5143-Q1在此应用中应该可以正常工作。 您可以使用快速启动文件来帮助选择组件。 如果您将 VCCX 连接到 VIN、只需确保在负载关闭瞬态等期间它不会超过5.5V 最好在初始测试时断开连接、因为只有当您真正 需要最大程度地提高栅极驱动电压电平时才需要断开连接。

    此致、

    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我听从了您的建议(快速启动)、并在 PSPICE 中实施了原理图:结果是一致的;此外、子稳压器似乎工作正常。

    此致、

    Marco