主题中讨论的其他器件: LM5143
尊敬的 Sirs:
我想使用 LM5143-Q1为 FPGA 应用提供+1V、20A 的电压;输入电压为+5V、并且处于工作输入范围(3.5/65V)内。
阅读数据表 、第页。 19、断言:"LM5143-Q1使用内部 LDO 子稳压器为栅极驱动和控制电路提供5V VCC 偏置轨 (假设输入电压高于5V 加上必要的子稳压器压降规格)”建议输入电压必须至少比+5V 高几百毫伏才能使 VDDA 稳压器正常工作。
在数据表的另一部分、第页 20、被写入:VDDA 通常为5V、但有两种工作条件、其中电压稳定在3.3V。第一种是在 VOUT1设置为3.3V 且 VOUT2禁用时处于跳周期模式。 第二种 是冷启动启动、其中 VIN 为3.8V、VOUT1为3.3V
我的问题是:
A) 如果我向单电压交错式拓扑提供一个+5V 输入电压、输出电压为+1V 的 LM5143控制器仍然工作、即使内部 VDDA (或其他稳压器)不提供其标称电压也是如此?
b) 当输入电压为+5V 时、VDDA 稳压器会以+3.3V 的电压进行切换、就像前面提到的两种运行条件一样?
非常感谢您的参与
Marco