请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28880大家好、我的客户正在使用 GaN FET 驱动器为汽车设计机箱的直流/直流、他们需要一个直流/直流开关非隔离式150V 输入3.3V 输出300-400mAout。 Vin 源自 GANFET 驱动器的 Vbusbar150V。 我们可以提出什么建议吗?
BR、
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.