This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 150V 输入直流/直流3.3V 输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909863/150vin-dcdc-3-3vout

主题中讨论的其他器件:UCC28880

大家好、我的客户正在使用 GaN FET 驱动器为汽车设计机箱的直流/直流、他们需要一个直流/直流开关非隔离式150V 输入3.3V 输出300-400mAout。 Vin 源自 GANFET 驱动器的 Vbusbar150V。 我们可以提出什么建议吗?

BR、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    非隔离式降压转换器在这里可以很好地工作、我们有一些适用于 UCC28880的降压转换器。 一个示例是

    这里的功率级别要低得多、但这应该能让您了解电路的外观。